E-mail (SMTP) - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0

Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279)

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
12.0
Revision date
2023-12-06
Product status
Active

Todos os dispositivos com capacidade de e-mail no sistema Metasys usam apenas SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) para se comunicar com o servidor de e-mail. O sistema Metasys pode ser configurado para usar SMTP para notificação de eventos e alarmes do sistema. Na Versão 10.1 ou posterior, os gerenciadores de rede continuam fornecendo e-mail como um método de notificação para alarmes. Para obter detalhes, consulte NAE Commissioning Guide (LIT-1201519), NIEx9 Commissioning Guide (LIT-12011922), SNE Commissioning Guide (LIT-12013295), SNC Commissioning Guide (LIT-12013352) ou LCS85 Commissioning Guide (LIT-12011568).

Na Versão 10.1 ou posterior, a funcionalidade de e-mail foi movida do servidor Metasys para o recurso Remote Notifications no Metasys UI Online, mas ainda ficará disponível se o MVE estiver instalado no servidor Metasys. Para obter detalhes, consulte Metasys UI Help (LIT-12011953).

Notas:
  • Se o Symantec Enterprise Protection Versão 12 estiver instalado em um computador cliente com a opção POP3/SMTP Scanner selecionada, as funções SMTP e os alertas de e-mail para o software do servidor Metasys serão desativados sem notificação. Para usar os recursos de alerta de e-mail e SMTP no servidor Metasys, não selecione a opção POP3/SMTP Scanner durante a instalação do Symantec Enterprise Protection.
  • Se o McAfee® VirusScan® Enterprise versão 8.8 com Patch 3 ou Patch 5 estiver instalado em um computador cliente com a opção Prevent mass mailing worms from sending mail selecionada, as funções SMTP e os alertas de e-mail para o software do servidor Metasys serão desativados sem notificação. Para usar as funções de alerta de e-mail e SMTP no servidor Metasys, não selecione essa opção durante a instalação do McAfee VirusScan.