Considerações sobre o antispyware - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0

Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279)

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
12.0
Revision date
2023-12-06
Product status
Active

Os pacotes antispyware alertam os usuários quando ocorrem alterações nos sistemas operacionais feitas por aplicações, programas ou serviços não identificados e também podem permitir que os usuários controlem essas alterações nos sistemas operacionais. Por exemplo, podem ocorrer alterações nas configurações do navegador da Web do Internet Explorer, nos processos em execução ou nas conexões dial-up.

O software antispyware também pode permitir ao usuário designar quais serviços podem ser executados em um servidor Metasys. O Metasys Device Manager, Metasys Action Queue e Metasys Report Cache Refresh podem aparecer na lista de serviços como desconhecidos ou não confiáveis. Nesses casos, na ferramenta antispyware, o atributo Publisher do processo não identifica o processo como um processo da Johnson Controls, nem o termo Metasys aparece no nome. Ambos os serviços devem ser executados no servidor Metasys.

Além disso, o software antispyware pode não permitir que o software do servidor Metasys grave no arquivo hosts. Alguns softwares antispyware avisam o usuário de que alterações devem ser feitas e o usuário deve aceitar ou rejeitar as alterações. Outros pacotes antispyware não permitem que a alteração ocorra até que o software seja configurado.

Para obter mais informações, consulte ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645) ou Open Application Server (OAS) Commissioning Guide (LIT-12013243).