Considerações de backup para o servidor Metasys - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0

Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279)

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
12.0
Revision date
2023-12-06
Product status
Active

Se um programa de backup alterar os atributos em determinados arquivos do servidor Metasys, o servidor Metasys poderá desligar e reiniciar. Para evitar esse cenário, é recomendável sempre evitar fazer backup dos seguintes arquivos e pastas e excluí-los de todos os outros programas que acessam esses diretórios no servidor Metasys:

  • C:\Program Files (x86)\Johnson Controls\MetasysIII

  • C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\CONFIG

  • C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Config
  • C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG

  • C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Config

  • C:\Program Files (x86)\Johnson Controls\MetasysReports\bin (Metasys Advanced Reporting System somente)

  • C:\Program Files (x86)\Johnson Controls\MetasysReports\web.config (Metasys Advanced Reporting System somente)