Informações gerais - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0

Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279)

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
12.0
Revision date
2023-12-06
Product status
Active

Para que o software Metasys seja instalado com êxito, é necessário fornecer acesso anônimo temporariamente à pasta Site Padrão no IIS. Após a instalação, será possível desativar o acesso anônimo na pasta Site Padrão. Depois, para facilitar as operações do software Metasys, será necessário ativar o acesso anônimo às seguintes pastas virtuais que são criadas durante a instalação do Metasys Server, da SCT, da SCT Pro, do recurso Metasys Advanced Reporting e da NAE Update Tool:

  • Metasys
  • SCT/SCT Pro
  • MetasysIII
  • MetasysReports
  • NAE UpdateTool

Ao configurar o IIS para usar o acesso anônimo para um item, o IIS delega todas as responsabilidades de autenticação desse item para a aplicação Metasys. O acesso anônimo é necessário para que o usuário faça login e acesse o Metasys usando o software cliente Java e os serviços Web do Metasys. Consulte Ativar e desativar o acesso anônimo no site padrão.

Nota:

Antes de alterar as configurações de acesso anônimo do IIS do seu cliente, consulte o cliente e/ou o departamento de TI do cliente para garantir que as alterações não violem as políticas de segurança da rede.

Além disso, será necessário atribuir os seguintes privilégios à conta de usuário do Windows ou ao grupo de usuários do Windows que tenham permissão para fazer login no sistema Metasys:

  • acesso de rede ao servidor Metasys ou computador de SCT

  • ignorar verificação transversal

  • capacidade de login de trabalho em lotes

No entanto, não atribua o privilégio denominado deny access to this computer from the network a essa mesma conta de usuário do Windows ou ao grupo de usuários do Windows.