Implementar segurança SSL para o Metasys Advanced Reporting System - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0
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
Nota: Certifique-se de ativar e configurar a revogação de certificado adequada, como grampeamento de Online Certificate Status Protocol (OCSP). Para obter mais informações sobre a configuração de OCSP, consulte https://docs.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-ocsp/5792b4c4-c6ba-439a-9c2a-52867d12fb66.

Para implementar a segurança SSL para o Metasys Advanced Reporting System:

  1. Gere uma solicitação de certificado e instale o certificado.

    Para obter mais informações sobre essas etapas, consulte o seguinte endereço:

    http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc771438(WS.10).aspx

  2. Configure o software Metasys para usar os protocolos HTTPS (SSL) e HTTP no computador em que planeja instalar o sistema de relatórios.
    1. No Control Panel, selecione System and Security e, em seguida, Administrative Tools. Em Administrative Tools, clique duas vezes em Internet Information Services (IIS) Manager.
    2. Na árvore no painel esquerdo, navegue e expanda Sites ou Web Sites.
    3. No painel direito, clique com o botão direito do mouse em Default Web Site e selecioneEdit Bindings. A caixa Site Bindings é exibida.
    4. Clique em Edit. Verifique se o campo SSL port contém 443 (Figura 1).
      Nota: É necessário que a porta 80 esteja aberta no ADX para a comunicação de outros dispositivos do sistema. Verifique se a entrada da porta TCP é 80.
      Figura 1. Campo da porta SSL: 443
    5. Clique em OK.
    6. Feche a janela do IIS Manager.
    7. Instale o software ADX com o Metasys Reporting.
    8. Usando o Windows Explorer, navegue até: C:\Program Files (x86)\Johnson Controls\MetasysIII\UI\com\jci\framework
    9. Usando um editor de texto, abra frameworkproperties.properties.
    10. Atualize a linha de configuração advancedReportingURL para usar https: em vez de http:, de modo que tenha a seguinte aparência:

      advancedReportingURL=https://SERVERNAME/MetasysReports

    11. Salve o arquivo.
    12. Usando o Windows Explorer, navegue até: C:\Program Files (x86)\Johnson Controls\MetasysReports
    13. Usando um editor de texto, abra services.config.
    14. Exclua as marcas de comentário do arquivo. Os marcadores de comentários aparecem como <!-- e --> (Figura 2).
      Nota: Não exclua o texto entre as marcas de comentário. Exclua todos os três conjuntos de marcas de comentário que aparecem no arquivo.
      Figura 2. Marcas de comentário
    15. Salve o arquivo.
    16. Feche todas as janelas do Windows Explorer.
    17. No menu Start, na caixa de texto Run, digite regedit.
    18. Clique em OK. A janela do Registry Editor é exibida.
    19. Na árvore esquerda, navegue até HKEY_LOCAL_MACHINE > Software > Johnson Controls > Metasys > ADS.
    20. No lado direito da tela, clique duas vezes em SSRSWebURL. A caixa Edit String é exibida.
    21. No campo de dados Value, adicione um s após http. O valor deve ser: https://(nome do servidor ADx)/ReportServer (Figura 3).
      Figura 3. Caixa Editar Cadeia de Caracteres
    22. Clique em OK.
    23. Feche o Registry Editor.
  3. Reinicie o computador.
  4. Faça login no Metasys Advanced Reporting System UI.

    A UI deve abrir corretamente e a URL na janela do navegador deve ter o prefixo https:.