Recomendações gerais de segurança - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0

Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279)

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
12.0
Revision date
2023-12-06
Product status
Active

Para obter as recomendações gerais com base no documento Best Practices for Enterprise Security no Microsoft TechNet, acesse este link:

http://www.microsoft.com/technet/archive/security/bestprac/bpent/bpentsec.mspx

Para obter as recomendações de segurança mais atualizadas, é recomendável discutir a segurança do local com a equipe de suporte de campo local da Johnson Controls. As recomendações de segurança de alto nível incluem:

  • Não permitir scripts de cross-frame configurando os valores de X-Frame como Deny ou SAMEORIGIN.
  • Certificar-se de que há chaves de criptografia adequadas e que estão ativadas.
  • Certificar-se de que as chaves de protocolos de servidor e ciente estão desativadas ou ativadas, dependendo das diretrizes da equipe de suporte de campo.

É recomendável entrar em contato com o suporte de campo local para implementar essas recomendações de segurança.