Serviço do Active Directory – contas de usuário - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0

Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279)

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
12.0
Revision date
2023-12-06
Product status
Active

As ações de um usuário do serviço do Active Directory dentro do sistema Metasys são controladas da mesma maneira que um usuário Local Metasys, por meio de privilégios atribuídos. O armazenamento de dados para privilégios de usuário é um banco de dados SQL Server em plataformas de computador/servidor (servidor Metasys e SCT). Para usuários do serviço do Active Directory, as configurações de política de conta, incluindo duração máxima da senha, bloqueio de conta, exclusividade e complexidade de senha, são controladas fora do sistema Metasys pelo servidor de domínio do serviço do Active Directory. Essas configurações ficam sombreadas quando exibidas na janela do sistema administrador de segurança. O atributo Session Timeout é uma exceção.