Segurança em gerenciadores de rede baseados em hardware - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0

Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279)

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
12.0
Revision date
2023-12-06
Product status
Active

O sistema operacional dos gerenciadores de rede baseados em hardware, como NAEs, SNEs e SNCs, é protegido por meio de uma conta no sistema operacional integrado do controlador. Essa conta é a conta MetasysSysAgent e é a única conta do Windows localizada nesses dispositivos. A conta possui privilégios administrativos e a senha pode ser alterada fazendo login no dispositivo diretamente no Site Management Portal UI e redefinindo a senha do usuário MetasysSysAgent.

Muitos dos recursos do sistema operacional não exigidos pelo software Metasys foram removidos dos gerenciadores de rede, tornando-os menos vulneráveis a ataques ao sistema operacional.