Contas e senhas de usuários locais do sistema Metasys - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0

Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279)

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
12.0
Revision date
2023-12-06
Product status
Active

O nome de usuário e senha são parte de uma conta de usuário Local Metasys que controla quais ações um usuário poderá executar, quais partes do sistema um usuário poderá visualizar, entre outros controles de acesso.

As configurações de política padrão se aplicam a uma conta de usuário local do sistema Metasys: expiração/redefinição de senha, tempo limite da sessão, bloqueio após tentativas sem êxito e exclusividade de senha. Também é possível configurar os horários do dia em que um usuário poderá acessar o sistema.