Contas de administrador padrão - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0

Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279)

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
12.0
Revision date
2023-12-06
Product status
Active

As contas MetasysSysAgent e Standard Access, ambas contas locais do Metasys, são as contas de Administrador padrão. Essas contas não podem ser renomeadas ou excluídas do sistema. A conta MetasysSysAgent retém todos os direitos administrativos e esses direitos não podem ser alterados. A conta Standard Access retém um subconjunto de direitos administrativos, em que os administradores de Standard Access podem administrar apenas contas de usuário que foram atribuídas ao tipo de acesso Standard Access.

Importante: Na primeira vez que fizer login com a conta MetasysSysAgent usando a nova senha padrão, ou a conta Standard Access com a senha padrão original, o sistema solicita que você altere a senha imediatamente. Este novo comportamento aumenta a segurança geral do sistema Metasys. Para obter detalhes sobre a nova senha padrão, entre em contato com o representante local da Johnson Controls.

Os pares de nome de usuário e senha local do sistema Metasys são armazenados apenas no armazenamento de usuário proprietário do sistema, com uma exceção. Para gerenciadores, excluindo o NxE85 e LCS85, a conta MetasysSysAgent também é espelhada no sistema operacional como uma conta do Windows com privilégios administrativos totais. A senha da conta do sistema operacional MetasysSysAgent é controlada pela redefinição da conta MetasysSysAgent por meio do Site Management Portal UI. Alterar a senha da conta no sistema Metasys também altera a senha da conta do sistema operacional Windows no controlador de supervisão.

Para os gerenciadores de rede baseados em servidor na Versão 4.0 ou posterior, o NIE89 e o LCS85, a conta MetasysSysAgent no sistema operacional Windows não é vinculada à conta MetasysSysAgent no Site Management Portal UI. A alteração de senha da conta no sistema Metasys não altera a senha da conta do sistema operacional Windows. As senhas são independentes.

Nota: As contas do sistema operacional Windows e as contas locais do sistema Metasys nunca foram vinculadas ao servidor Metasys.

Para obter informações sobre a segurança do sistema operacional de gerenciadores de rede baseados em hardware, consulte Segurança em gerenciadores de rede baseados em hardware.