Banners de alerta - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0

Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279)

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
12.0
Revision date
2023-12-06
Product status
Active
O Warning Banner é um recurso opcional do Site Management Portal UI. O banner é uma mensagem de alerta específica exibida sempre ao iniciar o SMP UI. Para definir essa configuração, navegue até o objeto de Site do Site Director e clique na aba Site View. Na seção Warning Banner, selecione um dos seguintes, conforme mostrado na figura a seguir:
  • U.S. Department of Defense (DoD) Warning Banner
  • U.S. General Services Administration (GSA) Warning Banner
  • U.S. Department of Transportation (DOT) Federal Aviation Administration (FAA) Warning Banner
Figura 1. Lista de seleção de banner de alerta no objeto de Site

Quando ativado, o Warning Banner selecionado será exibido a todos os usuários locais e do serviço do Active Directory quando fizerem login no SMP UI de um servidor Metasys ou gerenciador de rede. Todos os usuários locais e do Active Directory deverão concordar com as condições da mensagem de alerta antes que o acesso seja concedido.

Notas:
  • Após alterar o banner de alerta, a alteração poderá demorar até cinco minutos para ser ativada em todos os gerenciadores de rede que se reportam ao Site Director, porque o Site Director precisa de tempo para iniciar a alteração em todos os dispositivos vinculados.
  • Sempre que um operador alterar a seleção do Warning Banner, uma entrada será enviada ao registro de auditoria e aparecerá no Audit Viewer na figura a seguir.
  • O Warning Banner não será exibido antes de fazer login no Metasys Advanced Reporting System, SCT UI, Metasys UI, Johnson Controls System Configuration Tool (JCT) ou no LonWorks® Control Server (LCS85).
  • O único método para remover o Warning Banner do processo de login é configurar o atributo Warning Banner no objeto de Site para None. O atributo Warning Banner é armazenado no arquivamento de dispositivo. Se você baixar o servidor Metasys de um arquivo que foi carregado com a opção de banner ativada, o banner será exibido.
Figura 2. Entrada do banner de alerta no Audit Viewer

Quando a tela de login do sistema Metasys for exibida, você terá até 30 segundos para fazer o login. Se os 30 segundos permanecerem sem atividade de usuário, a tela de login será fechada e a tela Warning Banner retornará. O Warning Banner será exibido novamente depois que você fizer logout do sistema Metasys, ou se o sistema fizer logout devido à inatividade de usuário.

O Warning Banner permanecerá na tela até que você clique em OK, I AGREE, ou feche a janela do banner manualmente. O banner não fecha por si próprio.

A figur aa seguir é uma representação do Warning Banner que será exibido se você selecionar U.S. Department of Defense (DoD) Warning Banner.

Figura 3. Banner de alerta do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (DoD)

A figura a seguir é uma representação do Warning Banner que será exibido se você selecionar U.S. General Services Administration (GSA) Warning Banner.

Figura 4. Banner de alerta da GSA dos Estados Unidos

A figura a seguir é uma representação do Warning Banner que será exibido se você selecionar U.S. Department of Transportation (DOT) Federal Aviation Administration (FAA) Warning Banner.

Figura 5. Banner de alerta do DOT/FAA dos Estados Unidos