Considerações de implementação de DNS - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0

Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279)

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
12.0
Revision date
2023-12-06
Product status
Active

A infraestrutura DNS deve ser configurada para fazer o seguinte:

  • O servidor Metasys e/ou gerenciador Metasys e os dispositivos suportados pelo DHCP do Metasys (TEC20-3C-2 Coordinators, WRS-RTN Many-to-One Receivers) devem ser definidos no mesmo domínio DNS.

  • O servidor Metasys e/ou gerenciador Metasys e os dispositivos suportados pelo DHCP do Metasys (TEC20-3C-2 Coordinators, WRS-RTN Many-to-One Receivers) exigem que os servidores DNS sejam definidos para resolver hosts no domínio em que estão.

  • Se o servidor DNS e o servidor Metasys e/ou gerenciador Metasys estiverem em redes diferentes (VLANs), será necessário disponibilizar o roteamento entre as redes.