BACnet/SC - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0

Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279)

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
12.0
Revision date
2023-12-06
Product status
Active

BACnet Secure Connect (BACnet/SC) é um novo datalink BACnet, ASHRAE 135-2020 Annex AB, que fornece transporte seguro de mensagens usando o protocolo de aplicação IP padrão, Secure WebSocket, que é uma extensão para HTTPS e roda sobre Transport Layer Security (TLS). O BACnet/SC fornece assim um mecanismo seguro para autenticar e autorizar um dispositivo a usar a rede. Do ponto de vista da segurança cibernética, combinar BACnet/IP e BACnet/SC compromete a segurança da rede. É uma prática recomendada usar apenas BACnet/SC para todo o site a fim de proteger a segurança dele, se possível. Se for necessário conectar dispositivos BACnet/IP, é uma prática recomendada minimizar o número de dispositivos BACnet/IP e isolá-los em um mecanismo.