Transmission Control Protocol (TCP) - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0

Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279)

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
12.0
Revision date
2023-12-06
Product status
Active

Um conjunto de regras (protocolo) usado junto com o IP para enviar dados na forma de unidades de mensagem entre computadores pela Internet e em outras redes referidas geralmente como intranets ou extranets. Enquanto o IP se encarrega da entrega real dos dados, o Transmission Control Protocol (TCP) controla as unidades individuais de dados (chamadas de pacotes) nas quais uma mensagem é dividida para um roteamento eficiente pela Internet.