Esquema do Serviço do Active Directory - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0

Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279)

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
12.0
Revision date
2023-12-06
Product status
Active

A definição formal de todos os dados de atributos e objetos que podem ser armazenados no diretório, por exemplo, usuário é um tipo de objeto com dados de atributo de nome, sobrenome, e-mail e assim por diante. O esquema é composto de atributos e classes de objeto. O esquema básico (ou padrão) contém um sofisticado conjunto de atributos e classes de objeto para atender às necessidades da maioria das organizações e foi modelado a partir do padrão ISO X.500 para serviços.