Um protocolo de comunicação que permite aos administradores de rede gerenciar e automatizar centralmente a atribuição de endereços IP na rede de uma organização.
O DHCP permite que um administrador de rede supervisione e distribua endereços IP de um ponto central e envia automaticamente um novo endereço IP quando um dispositivo é conectado a um local diferente na rede. Além disso, quando usuários dial-up se conectam à rede, o protocolo DHCP pode atribuir automaticamente um endereço IP a esses usuários. Alguns servidores DHCP podem suportar endereços fixos para dispositivos que precisam de um endereço IP estático.
O servidor Metasys, gerenciador de rede, TEC20 Coordinator e Many-to-One Wireless Room Temperature Sensing Receiver (WRS-RTN) podem obter os endereços IP e outras informações de rede usando DHCP. Cada dispositivo Metasys que pode se conectar à rede Ethernet precisa de um endereço IP exclusivo. Sem DHCP, o endereço IP deve ser inserido manualmente para cada dispositivo e, se os dispositivos forem movidos para outra sub-rede na rede, será necessário inserir um novo endereço IP. O sistema Metasys suporta atribuições de endereços IP dinâmicos e estáticos.