Visão geral - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0

Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279)

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
12.0
Revision date
2023-12-06
Product status
Active

Este apêndice lista as perguntas e ações que ajudam a facilitar a interação com o departamento de TI do cliente na configuração do sistema Metasys para uso com os serviços do Active Directory. É necessário obter essas informações e concluir a configuração antes que o recurso seja habilitado e os usuários do serviço do Active Directory sejam adicionados ao sistema Metasys. Lembre-se de que essas ações provavelmente são realizadas pelo departamento de TI do cliente. Além disso, talvez seja necessário envolver várias equipes de TI. Por exemplo, pode ser requerida a assistência da equipe de serviço do Active Directory, da equipe de segurança de TI, da equipe de infraestrutura e da equipe de rede. Certifique-se de conceder tempo para qualquer interação necessária da equipe. Além disso, lembre-se de que:

  • Essas perguntas se concentram apenas nas necessidades de TI do recurso de serviço do Active Directory e não no sistema Metasys. O sistema Metasys deve ser configurado corretamente com uma versão do software do servidor Metasys (e SCT) que suporte o recurso do Active Directory. Exemplos de logística que não se enquadram nessas questões incluem:
    • acesso administrativo ao servidor Metasys
    • direitos apropriados do SQL Server para instalar ou atualizar o software do servidor Metasys
    • firewalls entre dispositivos do sistema Metasys
  • Essas perguntas pressupõem que a pessoa que coleta as informações está familiarizada com o recurso do serviço do Active Directory.