Computador servidor Metasys - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0

Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279)

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
12.0
Revision date
2023-12-06
Product status
Active

O computador com o software do servidor Metasys (ADS, ADX, MVE ou OAS) deve ser:

  • ingressado em um domínio do serviço do Active Directory (ou domínio confiável) onde os usuários do sistema Metasys estão localizados

  • adicionado a um domínio do serviço do Active Directory onde o computador não é afetado por políticas de grupo

Além disso, configure todos os firewalls para permitir a comunicação adequada do serviço do Active Directory.