Visão geral - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0

Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279)

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
12.0
Revision date
2023-12-06
Product status
Active

A implementação do agente SNMP Metasys fornece funcionalidade SNMP padrão IP no sistema Metasys, permitindo que os administradores de rede gerenciem o desempenho da rede Metasys, localizem e resolvam problemas relacionados à rede Metasys e planejem o crescimento futuro do sistema Metasys. SNMP usa SNMP Versões 1, 2C e 3 padrão (que exclui criptografia SNMP e suporte de autenticação). O sistema Metasys permite a entrega de interceptações SNMP não seguras para eventos de alarme Metasys usando um Network Management System (NMS). O agente SNMP Metasys também pode monitorar objetos de ponto do sistema Metasys, selecionar atributos de diagnóstico e controlar objetos de sequência. É possível configurar o filtro no agente usando os recursos de filtragem do DDA.