Limitações - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0

Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279)

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
12.0
Revision date
2023-12-06
Product status
Active

A seguir, são apresentadas as limitações de NMS e funcionalidade do agente SNMP Metasys:

  • O NMS não oferece a capacidade de reconhecer e/ou descartar alarmes usando uma mensagem SNMP Set.

  • O NMS não pode modificar o dispositivo de supervisão usando uma mensagem Set SNMP.

  • A funcionalidade do agente SNMP Metasys não permite que o NMS detecte quando o dispositivo de supervisão sofre uma falha de energia ou inicie qualquer ação com base em tal detecção.

  • As solicitações Get SNMP não são enviadas por proxy através do site, ou seja, é necessário consultar diretamente o dispositivo de interesse e não por meio do Site Director.

  • Com a implementação do SNMP Versão 3, a autenticação do usuário e a criptografia de dados não estão disponíveis para interceptações SNMP e Gets.

  • A solicitação Get Bulk, que retorna dados de vários objetos com uma solicitação, não é suportada.