Definição de solicitação Get - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0

Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279)

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
12.0
Revision date
2023-12-06
Product status
Active

O comprimento do OID para uma solicitação Get possui uma limitação relacionada ao protocolo SNMP: o número máximo de subidentificadores por mensagem é de 128 caracteres. A referência do item ou objeto que você está solicitando está contida nesses subidentificadores. Para determinar a referência do item que deve ser usado, faça o login na Metasys UI e abra a janela Focus do item/objeto. Localize o campo Item Reference na visualização Advanced da janela Focus. O formato da referência do item totalmente qualificado é:

Site:Device/Item

A única parte dessa cadeia de caracteres que deve ser especificada é a seção Item. Aqui está um exemplo:

MyADS:NAE-1/N2-1/AHU-3/ZN-T

A única parte obrigatória dessa referência de item é: N2-1/AHU-3/ZN-T.