OID de base - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0
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
1.3.6.1.4.1.4399.2.1.1.1.1.3.x

onde x é um número inteiro que representa o atributo do ponto (Tabela 1).


Tabela 1. Atributos de diagnóstico de dispositivo

x

Descrição

.647

Condição da bateria

.650

Mudança de valor recebido por minuto

.651

Mudança de valor transmitido por minuto

.844

Contagem de objetos

.2395

Estimativa flash disponível

.2579

Temperatura de CPU (não disponível no NAE-45)

.2580

Temperatura de placa

.2581

Uso de memória

.2582

Memória de objeto

.2583

Uso da CPU

.2584

Uso de flash

.32565

Estado de discagem de pager