Importar certificados raiz e intermediários - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0

Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279)

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
12.0
Revision date
2023-12-06
Product status
Active

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Siga estas etapas para importar certificados raiz e intermediários de um servidor Metasys ou computador de SCT no computador cliente (ou seja, o computador que faz login remotamente no SMP ou na SCT). Adicionalmente, execute essas etapas para importar certificados quando o departamento de TI ou a CA forneceu arquivos separados para os certificados raiz e intermediários.

Procedimento

  1. Inicie o Microsoft Management Console no computador cliente, digitando mmc na barra Search e pressionando Enter. A tela Microsoft Management Console é exibida.
  2. Clique em File > Add/Remove Snap-ins. A tela Add or Remove Snap-ins é exibida.
  3. Na lista Snap-ins disponíveis, selecione Certificados e clique em Adicionar. A tela Certificate Snap-in é exibida.
  4. Selecione Computer account e clique em Next. A tela Select Computer é exibida.
  5. Clique em Local computer e em Finish. A tela Add ou Remove Snap-ins é exibida, mostrando a adição de Certificados.
  6. Clique em Ok. A janela Console de Gerenciamento da Microsoft é exibida com o snap-in Certificados.
  7. Selecione Trusted Root Certification Authorities. Em More Actions, clique em All Tasks > Import. O Certificate Import Wizard é exibido.
  8. Com Local Machine pré-selecionado, clique em Next. A próxima tela solicita a localização da solicitação do arquivo de certificado. Selecione o arquivo de solicitação de certificado, usando o botão Browse para ajudar a localizar o arquivo. Clique em Next.
  9. Selecione Trusted Root Certificate Authorities como o local para armazenar o certificado. Clique em Next.
  10. Clique em Finish para concluir a importação do certificado.
  11. Em Trusted Root Certificate Authorities > Certificates, verifique se o certificado raiz foi importado.
  12. Repita as etapas nesta seção para importar os certificados intermediários obrigatórios de servidor, conforme necessário, mas na Etapa 7, selecione Intermediate Certification Authorities como o tipo de certificado.