Fechamento de portas - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0
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
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Esta seção fornece uma visão geral sobre como fechar as portas, se necessário. Note que o fechamento de portas pode ter efeitos imprevistos em outras partes do sistema. O exemplo nesta seção mostra o bloqueio da Porta de entrada 80. Também é possível bloquear a Porta de saída 80 definindo uma regra de saída, embora os servidores e os gerenciadores de rede não se comuniquem fora da Porta 80. Para mais informações sobre os requisitos portuários, consulte o Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) .

Procedimento

  1. Em Control Panel, clique em System and Security e, em seguida, clique em Windows Firewall. A janela Windows Firewall é exibida.
  2. Na janela Windows Firewall, certifique-se de que o firewall esteja definido como On. Caso contrário, ative o Windows Firewall.
    Figura 1. Windows Firewall

  3. Clique em Advanced Settings no painel esquerdo. A janela Windows Firewall with Advanced Security é exibida.
  4. No painel esquerdo, clique em Inbound Rules. O painel Inbound Rules é exibido.
  5. No painel Actions, selecione New Rule. O New Inbound Rule Wizard abre e a janela Rule Type é exibida.
  6. Selecione Port e clique em Next. A janela Protocol and Ports é exibida.
  7. Selecione TCP e, no campo Specific Local Ports, insira os números das portas que deseja fechar. Este exemplo mostra a Porta 80.
  8. Clique em Next. A janela Action é exibida.
  9. Selecione Block the connection e clique em Next.
  10. Conclua as etapas para adicionar a nova regra de entrada. Nomeie a nova regra .

    Ao concluir, a janela Windows Firewall with Advanced Security é exibida e a tabela Inbound Rules é atualizada para indicar a nova regra chamada . As portas que você especificou na Etapa 7 agora estão fechadas para o tráfego de entrada.

  11. Na janela Windows Firewall with Advanced Security, verifique se a nova regra de entrada está definida e habilitada.
  12. Se também for necessário fechar as portas UDP, selecione New Rule no menu Actions e repita as etapas de 5 a 11, substituindo UDP por TCP na Etapa 7 e na Etapa 10. Adicionalmente, é possível criar uma nova regra de saída se quiser bloquear o tráfego de saída em uma porta específica. Nesse caso, selecione a opção Regras de Saída na Etapa 4.
  13. Feche a janela Windows Firewall with Advanced Security.
  14. Feche todas as janelas adicionais.