Os controladores de aplicação de uso geral da série CG são adequados para controlar uma ampla variedade de instalações e equipamentos HVAC, incluindo fan coils, unidades de tratamento de ar, equipamentos HVAC acondicionados e equipamentos de planta central. Os controladores da série CG executam aplicações pré-projetadas e programadas pelo usuário.
Os controladores da série CG incluem um relógio em tempo real integral, que permite aos controladores monitorar e controlar as programações, os calendários e as tendências e a operar por longos períodos como controladores autônomos quando desconectados da rede do sistema Metasys . Alguns modelos apresentam um display colorido integral com um teclado de navegação que permite o monitoramento local aprimorado de equipamentos de campo controlados.
Os controladores GE se comunicam usando os protocolos de comunicação BACnet Secure Connect (BACnet/SC) ou® BACnet/IP. Os controladores CGM podem ser trocados para usar o protocolo de comunicação BACnet MS/TP ou N2. Os controladores de equipamentos no modo de comunicação BACnet/SC, BACnet/IP ou BACnet MS/TP são dispositivos compatíveis com a rede BACnet. É possível usar controladores executados no modo N2 para manter ou modernizar locais com controladores herdados da Johnson Controls® instalados.