Introdução - Metasys - LIT-12013296 - M4-SNC16120-0 - M4-SNE22002-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNC16121-0 - M4-SNE11002-0 - M4-SNC25151-04 - M4-SNC25150-04 - M4-SNE10502-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNC16120-04 - M4-SNE10500-0 - M4-SNC16121-04 - M4-SNC25151-0 - M4-SNC25150-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - M4-SNC Network Controller - M4-SNE Network Engine - NAE85 Network Automation Engine - 13.0

Boletim do produto NAE85/M4-SNE/M4-SNC

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Document number
LIT-12013296
Version
13.0
Revision date
2024-04-25
Product status
Active

Os gerenciadores de rede Metasys da série SNE e os gerenciadores controladores de rede da série SNC são controladores de supervisão baseados em Ethernet que conectam redes Building Automation System (BAS) a redes IP. O NAE85 é um gerenciador de rede somente software que é executado em um servidor Windows.

O NAE85, o SNE e o SNC desempenham uma função fundamental na arquitetura do sistema Metasys . Eles fornecem gerenciamento de rede e coordenação de controle de todo o sistema sobre uma ou mais redes dos controladores de equipamentos, incluindo os seguintes dispositivos:

  • Controladores de equipamentos de uso geral série CG
  • Controladores de caixa VAV série CV
  • Controladores programáveis PCG e PCA
  • Controladores de caixa de VAV da série VMA
  • Controladores de equipamento terminal da série TEC
  • Controladores de equipamento da série LN
  • Controladores de equipamentos de terceiros

Esses dispositivos monitoram e controlam redes de dispositivos de automação de edifícios no nível de campo, incluindo equipamentos HVAC, iluminação, segurança e equipamentos de proteção contra incêndio.

Os NAE85s/SNEs/SNCs fornecem programação de controle de edifícios, gerenciamento de alarmes e eventos, gerenciamento de energia, troca de dados, armazenamento e gerenciamento de dados históricos e lógica de controle personalizada. Os gerenciadores de rede incluem uma interface de usuário incorporada para navegação e operação do sistema usando conexões de navegador da Web. Os gerenciadores de rede usam a proteção por senha, o controle de acesso de permissão e as práticas recomendadas de segurança de TI para protegê-los contra acesso não autorizado.

Além de fornecer recursos de controle de supervisão, a série SNC também apresenta interfaces de entrada e saída (E/S) integradas e recursos de controle digital direto de um controlador. A série SNE sucede a série NAE, e a série SNC sucede a série NCE. O gerenciador NAE85 somente software fornece muitas das mesmas funções e recursos que um NAE55, mas com capacidades de ponto muito mais altas, facilitando os clientes que precisam integrar um grande número de dispositivos IP em sua rede Metasys. Esses controladores permitem uma maior expansão e aprimoramento dos recursos de controle de supervisão do MetasysFX.

Figura 1. Gerenciadores de rede da série SNE e Gerenciadores controladores de rede da série SNC

Série SNE

  • O SNE2200x-0 sucede os gerenciadores de rede da série NAE55.
  • O SNE1100x-0 sucede aos gerenciadores de rede da série NAE45.
  • O SNE1050x-0 sucede aos gerenciadores de rede da série NAE35.
  • O SNE110Lx-0 sucede a série NAE45-Lite de gerenciadores de rede e funciona com o servidor ADS-Lite-A que está disponível em regiões selecionadas.

Série SNC

Os SNCs sucedem os gerenciadores controladores de rede das séries NCE25 e NIE29.

Nota: O SNC não é um substituto imediato exato do NCE. Consulte SNC Installation Guide (Part No. 24-10143-01892) para obter mais informações sobre como instalar um SNC.

Consulte Informações para pedidos de modelos SNE e Informações para pedidos de modelos SNC para obter mais informações sobre os tipos de modelos disponíveis. Adicionalmente, consulte Metasys for Validated Environments, Extended Architecture Product Bulletin (LIT-12011326) para obter informações sobre quais gerenciadores de rede são validados para uso em instalações que exigem conformidade regulatória.