Integração dos dispositivos de integração do sistema Metasys - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGE04060-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGE09090-0H - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-CVM03050-0 - M4-CVM03050-0P - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - M4-XPM18000-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 13.0

Boletim do produto Metasys CG, CV Equipamento controladores e módulos de expansão XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013105
Version
13.0
Revision date
2024-06-05
Product status
Active

Os controladores de equipamentos das séries CG e CV são projetados para integrar-se perfeitamente ao sistema Metasys conectando-se, comunicando-se e sendo supervisionado por gerenciadores de rede Metasys (incluindo mecanismos de rede das séries SNE, SNC, NAE, NIE e NCE) . Essa integração sem falhas dos controladores de equipamentos com os gerenciadores de rede Metasys fornecem controle coordenado em todo o sistema e permitem que os operadores de edifícios monitorem e ajustem os controladores de equipamentos a partir da interface do usuário do sistema Metasys.

Além disso, o pessoal de serviço pode visualizar as informações do controlador do equipamento localmente por meio de um display opcional do controlador local (M4, ou MS ) disponível para controladores de equipamentos ou por meio do Gateway MAP opcional.