Introdução - Metasys - LIT-12013296 - M4-SNC16120-0 - M4-SNE22002-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNC16121-0 - M4-SNE11002-0 - M4-SNC25151-04 - M4-SNC25150-04 - M4-SNE10502-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNC16120-04 - M4-SNE10500-0 - M4-SNC16121-04 - M4-SNC25151-0 - M4-SNC25150-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - M4-SNC Network Controller - 12.0

Boletim do produto M4-SNE/M4-SNC

Product
Document number
LIT-12013296
Version
12.0
Revision date
2023-05-25
Product status
Active

Os gerenciadores de rede Metasys da série SNE e os gerenciadores controladores de rede da série SNC são controladores de supervisão baseados em Ethernet que conectam redes Building Automation System (BAS) a redes IP.

As séries SNE e SNC desempenham uma função fundamental na arquitetura do sistema Metasys . Eles fornecem gerenciamento de rede e coordenação de controle de todo o sistema sobre uma ou mais redes dos controladores de equipamentos, incluindo os seguintes dispositivos:

  • Controladores de equipamentos de uso geral série CG
  • Controladores de caixa VAV série CV
  • Controladores programáveis PCG e PCA
  • Controladores de caixa de VAV da série VMA
  • Controladores de equipamentos terminais da série TEC
  • Controladores de equipamentos da série LN
  • Controladores de equipamentos de terceiros

Esses dispositivos monitoram e controlam redes de dispositivos de automação de edifícios no nível de campo, incluindo equipamentos HVAC, iluminação, segurança e equipamentos de proteção contra incêndio.

Os SNEs/SNCs fornecem programação de controle de edifícios, gerenciamento de alarmes e eventos, gerenciamento de energia, troca de dados, armazenamento e gerenciamento de dados históricos e lógica de controle personalizada. Os gerenciadores de rede incluem uma interface de usuário incorporada chamada Site Management Portal (SMP). Os usuários acessam o SMP para navegação e operação do sistema usando conexões do navegador da Web. Os gerenciadores de rede usam a proteção por senha, o controle de acesso de permissão e as práticas recomendadas de segurança de TI para protegê-los contra acesso não autorizado.

Além de fornecer recursos de controle de supervisão, a série SNC também apresentam interfaces de entrada e saída (E/S) integradas e recursos de controle digital direto de um controlador.A série SNE sucede a série NAE e a série SNC sucede a série NCE. Esses controladores permitem uma maior expansão e aprimoramento dos recursos de controle de supervisão do Metasys .

Figura 1. Gerenciadores de rede da série SNE e Gerenciadores controladores de rede da série SNC

Série SNE

  • O SNE2200x-0 sucede os gerenciadores de rede da série NAE55.
  • O SNE1100x-0 sucede os gerenciadores de rede da série NAE45.
  • O SNE1050x-0 sucede os gerenciadores de rede da série NAE35.
  • O SNE110Lx-0 sucede a série NAE45-Lite de gerenciadores de rede e funciona com o servidor ADS-Lite-A que está disponível em regiões selecionadas.

Série SNC

Os SNCs sucedem os gerenciadores controladores de rede das séries NCE25 e NIE29.

Nota: O SNC não é um substituto imediato exato do NCE. Consulte SNC Installation Guide (Part No. 24-10143-01892) para obter mais informações sobre como instalar um SNC.

Consulte Informações para pedidos de modelos SNE e Informações para pedidos de modelos SNC para obter mais informações sobre os tipos de modelo disponíveis. Adicionalmente, consulte Metasys para ambientes validados, arquitetura estendida – Boletim de produto (LIT-12011326) para obter informações sobre quais gerenciadores de rede são validados para uso em instalações que exigem conformidade regulatória.