Economia de energia - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 13.0
Boletim de produto do sistema Metasys
- Product
- Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
- Document number
- LIT-1201526
- Version
- 13.0
- Revision date
- 2024-05-14
- Product status
- Active
- Economize energia usando os recursos de programação e detecção de ocupação do Metasys para operar os equipamentos somente quando necessário.
- Experimente economizar muito mais energia usando recursos adicionais como Resumos de tendências e Limitação por demanda/Rolagem de carga.
- Obtenha o máximo desempenho dos seus equipamentos de planta central e energia com a Central Plant Optimization (CPO).
- Integre-se de maneira uniforme com as aplicações baseados em nuvem para o máximo desempenho dos edifícios.
- Utilize Intertravamentos para coordenar automaticamente o controle entre equipamentos e sistemas.
- Reduza o uso de energia, tratando os problemas comuns do sistema de edifícios como equipamentos funcionando constantemente, aquecimento e refrigeração simultâneos, pontos de ajuste extremos e outros, conforme orientado pelos recursos Detecção de falha e Triagem de falha.