Metasys para Ambientes Validados (MVE) - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201526
Version
13.0
Revision date
2024-05-14
Product status
Active

O Metasys for Validated Environments (MVE) na Metasys UI é a mais nova oferta da Johnson Controls para instalações que exigem conformidade regulatória para os Sistemas de Gerenciamento de Edifícios (BAS). O MVE controla as condições ambientais e audita o User Management para ambientes críticos como hospitais, instalações de pesquisas, centros de produção de alimentos e outros ambientes de produção em que o controle rígido é fundamental para o sucesso do produto.

O MVE fornece registros eletrônicos rastreáveis, assinaturas e trilhas de auditoria com data e hora das instalações, ajudando os clientes a cumprir:

  • Título 21 do Código de Regulamentos Federais, Parte 11 da Food and Drug Administration (FDA)
  • Anexo 11 da União Europeia de Boas Práticas de Fabricação (UE GMP) (Agência Europeia de Medicamentos [EMA] 2011)
  • Regulamentos de agências em todo o mundo que lidam com registros eletrônicos e requisitos de assinatura eletrônica
O recurso MVE opera em um ADX e se comunica com modelos de Gerenciadores de Rede validados.
Nota: O MVE não está disponível na Versão 13.0. Está disponível na Versão 12.0.50 e requer uma versão 12.0.50 de ADX e gerenciadores validados versão 12.0. Consulte o Metasys for Validated Environments on Site Management Portal Product Bulletin (LIT-12011326) para obter mais informações sobre os gerenciadores validados.
Nota: A partir da versão 12.0.50, os recursos do MVE são suportados na Metasys UI, além do SMP. O MVE também é compatível com dispositivos BACnet/IP ou BACnet/SC.
Nota: É necessário comprar uma licença complementar para usar o MVE no servidor ADX e usar a Metasys UI ou o SMP para o MVE.