Licenciamento de software e atualizações de software - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201526
Version
13.0
Revision date
2024-05-14
Product status
Active

A partir da Versão 10.0, as tecnologias atualizadas de licenciamento e entrega de software estão disponíveis. As atualizações incluem downloads de software, licenciamento abrangente e gerenciamento de direitos e licenciamento de autoatendimento 24 horas por dia pela Internet. Esses aprimoramentos ajudam a otimizar o gerenciamento de software para técnicos de campo e clientes e a proteger os edifícios e redes dos clientes contra ameaças de segurança cibernética, evitando o uso não licenciado e não autorizado de produtos de software Metasys.

A partir da Versão 11.0, os usuários administradores da Interface de Usuário do Metasys receberão notificações diretamente na IU quando as licenças expirarem ou quando as licenças estiverem prestes a expirar. Os usuários administradores da Interface de Usuário do Metasys também receberão uma notificação de atualização de software quando as atualizações de software estiverem disponíveis. O recurso de notificação de atualização de software identifica a atualização de software mais recente para os produtos do servidor Metasys com base na versão instalada com a Interface de Usuário do Metasys. Por exemplo, se a Metasys UI estiver instalada com um OAS Metasys, você verá apenas notificações de atualização do OAS. Os dados do Software Manager são exibidos diretamente na Interface de Usuário do Metasys.
Nota: As notificações de atualização de software não estão disponíveis em sites do MVE.