O Site Management Portal (SMP) é a interface original de usuário da Web introduzida com o Metasys e forneceu acesso aos operadores. O SMP está se aproximando do fim de vida e foi sucedido pela Metasys UI HTML5-compca.
O SMP não requer nenhum software de estação de trabalho especial, apenas um navegador da Web e um plug-in Java® específico. Os usuários autorizados simplesmente fazem login no gerenciador de rede ou no Servidor Metasys usando um navegador da Web para acessar o SMP. Essa interface de usuário incorporada é ideal para redes menores e locais remotos em que uma plataforma de computador dedicada para suportar uma interface de usuário não é necessária e também para locais onde uma exibição de rede Metasys e operações avançadas são preferidas.
Nota: O servidor Metasys deve estar licenciado para fazer login usando a UI do SMP.
Nota: A partir da versão 12.0 do Metasys, o SMP entra oficialmente na fase de fim do suporte para o software Servidor Metasys. A partir da versão 12.0, o SMP é um recurso licenciável e só está disponível para determinados sites Metasys e restrito para outros, conforme listado abaixo:
- A Metasys UI agora é compatível com O MVE.
- O SMP está disponível para sites de ambiente validado do Metasys (MVE) novos e existentes. Para sites MVE, a licença do recurso SMP não precisa ser adquirida separadamente, pois a UI do SMP está incluída com a licença MVE.
- O SMP não está disponível para instalações do Metasys novas e não MVE.
- O SMP está disponível para sites Metasys existentes que serão atualizados para a versão 13.0. A licença do recurso SMP deve ser comprada separadamente.