O sistema de barramento de campo sem fio fornece uma plataforma sem fio em vários níveis de um sistema de automação de edifícios (BAS) Metasys, desde gerenciadores de rede até controladores de equipamentos e sensores de ambiente. Os gerenciadores de rede requerem um coordenador de rede sem fio para fazer a interface com os controladores do equipamento sem fio. Os controladores de equipamentos requerem apenas hardware adicional simples para funcionar sem fio e os novos modelos de termostatos de rede TEC3100 incluem recursos de rede sem fio integrados.
Dispositivos habilitados para conexão sem fio podem coexistir com dispositivos com fio no mesmo gerenciadores de rede Metasys, fornecendo um alto grau de flexibilidade no projeto de instalação.
O sistema de barramento de campo sem fio fornece uma alternativa aos dispositivos com fio e facilita a localização inicial e realocação com o mínimo de interrupção para os ocupantes do edifício. O sistema de barramento de campo sem fio estende, de maneira econômica, os sistemas Metasys a aplicações nas quais a estética dos edifícios (como paredes ou tetos sólidos, paredes temporárias ou superfícies decorativas) normalmente dificulta a fiação.
Para obter mais informações, consulte o WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Technical Bulletin (LIT-12013553) .