Protocolos de rede - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201526
Version
13.0
Revision date
2024-05-14
Product status
Active

As opções de protocolo de rede compatíveis com as famílias de controladores de equipamentos CG/CV e FEC incluem:

  • BACnet MS/TP: aplica-se a instalações que exigem um protocolo de comunicação aberto de alta velocidade padrão do setor.
  • BACnet/SC: aplica-se a instalações onde a preferência é o cabeamento Ethernet com segurança cibernética aprimorada e integridade da infraestrutura de rede. Esse protocolo de comunicação está disponível com os controladores Metasys CVE, CGE, VMA1930 e FAC4911. O Metasys é compatível com as seguintes topologias de rede, cada uma com seu próprio custo e características de resiliência de rede:
    • Estrela
    • Daisy chain
    • Ring, usando Protocolo de Redundância de Mídia (MRP) e switches IE Cisco® selecionados
  • BACnet/IP: aplica-se a instalações que exigem um cabeamento Ethernet com protocolo de comunicação aberto de alta velocidade padrão do setor. Esse protocolo de comunicação está disponível com os controladores Metasys CVE, CGE, VMA1930 e FAC4911. O Metasys é compatível com as seguintes topologias de rede IP, cada uma com seu próprio custo e características de resiliência de rede:
    • Estrela
    • Daisy chain
    • Ring, usando Protocolo de Redundância de Mídia (MRP) e switches IE Cisco® selecionados
  • Wireless ZFR: aplica-se a instalações em que uma alternativa de rede menos invasiva e mais flexível a cabeamentoamento rígido seja preferível ou mais rentável.
  • N2: aplica-se a instalações de sistema Legacy Metasys que tenham controladores de equipamentos adicionados, onde seja possível compartilhar o mesmo barramento N2 que os controladores Legacy Metasys, como UNTs, VMA14xx e DX-9100s.