Conversor de MS/TP sem fio CWCVT - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201526
Version
13.0
Revision date
2024-05-14
Product status
Active

O Conversor MS/TP Wireless MS/TP de aplicação de fluxo de trabalho conectado é um conversor de comunicações que fornece uma conexão sem fio temporária entre um dispositivo host e controladores de equipamentos que suportam o protocolo BACnet® MS/TP. O CWCVT é direcionado para uso por prestadores de serviços de comissionamento e técnicos de campo para ajudá-los a executar de forma rápida e eficiente as funções de comissionamento e validação de fiação para controladores de equipamentos Metasys, termostatos da série TEC3000 e Smart Equipment Rooftop Units (RTUs). Por meio do CWCVT, a aplicação do dispositivo host pode descobrir controladores conectados ao tronco MS/TP, baixar aplicações e comissionar o equipamento. O CWCVT também suporta uma conexão sem fio Wi-Fi para computadores Windows que executam ferramentas BAS da Johnson Controls, como Ferramenta de Configuração do Controlador (CCT), Ferramenta de Configuração do Sistema (SCT) ou Ferramenta de Carregamento de Aplicações e Parâmetros (APLT).