Lógica de controle integrada - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201526
Version
13.0
Revision date
2024-05-14
Product status
Active

A lógica de controle nos controladores de equipamentos é totalmente programável, tornando-os adequados para controlar uma ampla variedade de equipamentos. Os controladores de equipamentos apresentam recursos lógicos avançados, incluindo:

  • State-Based Control Logic: garante a execução apenas da lógica de controle específica para qualquer estado. A lógica baseada em estado evita situações de controle de desperdício de energia, como aquecimento e refrigeração simultâneos.
  • Continuous Adaptive Control Algorithms: fornece melhor controle sobre o tempo, ajustando automaticamente os parâmetros de ajuste em resposta a mudanças sazonais e outras mudanças de carga.