Comparação de FEC - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201526
Version
13.0
Revision date
2024-05-14
Product status
Active
Tabela 1. Comparação da família de controladores de equipamento de campo
Controladores de Equipamento de Campo de Aplicação Avançada (FACs) Controladores de Equipamento de Campo (FECs) Conjuntos Modulares de Volume de Ar Variável (VMAs)
Aplicações típicas Controla:
  • Equipamento que requer programação local, alarmes e tendências
  • Equipamento de tratamento de ar
  • Equipamento de planta central
Controla:
  • Unidades de rooftop
  • Bombas de calor
  • Ventiladores da unidade
  • Equipamento de tratamento de ar
  • Equipamento de planta central
  • Exaustores
  • Equipamento de aquecimento suplementar
Controla:
  • Caixas VAV de pressão independentes
  • Caixas VAV de pressão dependentes
  • Dampers de zona
Relógio de tempo de teal integrado Sim Não Sim, só VMA1930 modelo.
Protocolos de comunicação
  • BACnet MS/TP (B-AAC) ou N2 (comutável em campo)
  • BACnet/SC (B-AAC) (modelo FAC4911 somente)
  • BACnet/IP (B-AAC) (modelo FAC4911 somente)
  • ZigBee sem fio (com um módulo adicional)
  • BACnet MS/TP (B-ASC) ou N2 (comutável em campo)
  • ZigBee sem fio (com um módulo adicional)
  • BACnet MS/TP (B-ASC) ou N2 (comutável em campo)
  • BACnet/SC (B-AAC) (modelo VMA1930 somente)
  • BACnet/IP (B-AAC) (modelo VMA1930 somente)
  • ZigBee sem fio (com um módulo adicional)
Expansível por barramento SA Sim Sim Sim