Barramento Sensor/Atuador (SA) - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201526
Version
13.0
Revision date
2024-05-14
Product status
Active

Além de suas interfaces de E/S integradas, os controladores de equipamentos da família CG, CV e FEC apresentam um Barramento Sensor/Atuador (SA) para obter interfaces de entrada e saída adicionais e conectar-se aos dispositivos finais em rede. Dispositivos de Barramento SA incluem:

  • Módulos de expansão de entrada/saída (XPMs e IOMs): adiciona interfaces adicionais de entrada e saída a um controlador de equipamento para auxiliar na operação de equipamentos grandes ou complexos (como plantas centrais ou grandes controladores de ar).
  • Sensores de rede: medem a temperatura, a umidade, o CO2 e a ocupação, e transmitem essas informações ao controlador de equipamentos. Várias opções de montagem estão disponíveis, incluindo sensores para montagem em parede e em duto.
  • Variable Speed Drives (VSDs): controla a velocidade do ventilador e da bomba e pode ser controlado diretamente pelo controlador de equipamento no barramento SA.