Conforto e segurança - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 12.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201526
Version
12.0
Revision date
2023-02-21
Product status
Active
Language
Português (Brasil)
  • Monitora os sistemas de HVAC, iluminação e segurança por meio de uma interface de usuário unificada.
  • Alerta os operadores sobre os problemas das instalações, detectando as falhas antes que se tornem uma complicação.
  • Executa uma ação predefinida durante um evento de alarme.
  • Cria intertravamentos de ações que ocorrerão dentro do sistema Metasys quando for concedido acesso ao sistema de controle.
  • Inicia um comando de porta aberta ou aciona um ponto de saída de segurança a partir de uma operação de assento único por meio de nossa experiência de usuário unificada aprimorada.
  • Coordena o controle com sistemas de incêndio, segurança, iluminação e outros sistemas dos edifícios não HVAC.
  • Utilize as opções disponíveis para atender o controle de fumaça 10ª Edição UL/cUL 864 UUKL.
  • Fornece suporte para seus serviços de monitoramento remoto.
  • Suporte do Microsoft® Active Directory Federation Services (ADFS) com a oportunidade de uma experiência de logon único (SSO) e autenticação de dois fatores (2FA).