Servidor Metasys - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 12.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201526
Version
12.0
Revision date
2023-02-21
Product status
Active

O Servidor do Metasys é um componente opcional que pode ser adicionado ao sistema Metasys. O Servidor gerencia a coleta e apresentação de grandes quantidades de dados de tendência, mensagens de eventos, transações do operador e dados de configuração do sistema e fornece um ou mais dos seguintes:

  • Unificação de sites
  • Armazenamento em grande escala de dados históricos de longo prazo
  • Advanced Reporting
  • Interface de Usuário do Metasys, uma interface de usuário intuitiva
  • Interface de usuário do SMP, que fornece operação avançada e árvore de navegação do sistema para mostrar uma visão de rede hierárquica de todo o sistema a todos os dispositivos conectados

A partir da versão 12.0, o ADS, ADX e OAS são compatíveis com BACnet/SC e podem atuar como um Hub primário ou Hub de failover na topologia de rede BACnet/SC. É necessário comprar a licença complementar M4-BACNETSC-0 para usar o BACnet/SC. Para obter mais informações sobre BACnet/SC, consulte Fluxo de trabalho BACnet/SC - Boletim técnico (LIT-12013959) .

Consulte Comparação de servidores para uma comparação dos servidores do Metasys.