Site Management Portal (SMP) - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 12.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201526
Version
12.0
Revision date
2023-02-21
Product status
Active

Os gerenciadores de rede e as configurações do Metasys Server incluem uma interface de usuário incorporada chamada Site Management Portal (SMP), que os operadores podem acessar para navegação e operação do sistema.

O SMP não requer nenhum software de estação de trabalho especial — apenas um navegador da Web e um plug-in Java® específico. Os usuários autorizados simplesmente fazem login no gerenciador de rede ou no Metasys Server usando um navegador da Web para acessar o Site Management Portal (SMP). Essa interface de usuário incorporada é ideal para redes menores e locais remotos em que uma plataforma de computador dedicada para suportar uma interface de usuário não é necessária e também para locais onde uma exibição de rede Metasys e operações avançadas são preferidas.
Nota: O Servidor Metasys deve estar licenciado para efetuar logon na SMP UI.
Nota: A partir da versão 12.0 do Metasys, o SMP entra oficialmente na fase de fim do suporte para o software Servidor Metasys. Na versão 12.0, SMP é um recurso licenciável e só está disponível para determinados sites Metasys e restrito para outros, conforme listado abaixo:
  • O SMP está disponível para sites de ambiente validado do Metasys (MVE) novos e existentes. Para sites de MVE, a licença do recurso SMP não precisa ser comprada separadamente, pois ela está incluída com a licença MVE.
  • O SMP não está disponível para instalações do Metasys novas e não MVE.
  • O SMP está disponível para sites Metasys existentes que serão atualizados para a versão 12.0. A licença do recurso SMP deve ser comprada separadamente.