Navegação intuitiva - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 12.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201526
Version
12.0
Revision date
2023-02-21
Product status
Active
Language
Português (Brasil)

A Interface de Usuário do Metasys oferece os seguintes métodos para que os operadores encontrem as informações dos sistemas de maneira fácil e rápida:

  • Spaces Tree é um conjunto de links para cada Space Dashboard. Esses links são organizados intuitivamente pela hierarquia física do site.
  • Árvore Building Network fornece acesso a objetos, usando uma árvore de navegação alternativa ao Spaces Tree (Árvore de Espaços).
  • Bookmarking fornece uma maneira para os operadores acessarem rapidamente os painéis favoritos, ou os mais visitados, simplesmente marcando cada local no navegador.
  • Search Bar permite que os operadores acessem rapidamente painéis específicos, inserindo as primeiras letras do nome do espaço ou equipamento.
  • Árvore de Exibições fornece acesso a objetos, usando uma árvore de navegação alternativa ao Spaces Tree (Árvore de Espaços).
  • Resumos personalizados são suportados em Exibições para exibir tabelas de dados do sistema definidas pelo usuário.