Ferramentas de Metasys UI - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 12.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201526
Version
12.0
Revision date
2023-02-21
Product status
Active

Várias ferramentas estão disponíveis para ajudá-lo a criar a Metasys UI. A Ferramenta de Configuração do Sistema (SCT) permite configurar rapidamente a hierarquia dos espaços, as definições de equipamentos e os relacionamentos de serviço. A Rapid Archive Creation agiliza a geração de todo o banco de dados Metasys para instalações novas ou modernizadas do Metasys.

A Metasys UI vem com um pacote gráfico integrado para permitir que os designers de sistemas criem widgets gráficos usando representações gráficas realistas de equipamentos e espaços. Nenhum software ou licença separada são necessários para usar o Gerenciador de gráficos e Editor. Uma extensa biblioteca de modelos gráficos, símbolos e controles é fornecida com a Metasys UI, simplificando a tarefa de criação gráfica. Os símbolos gráficos personalizados podem ser criados usando o recurso Custom Behaviors. A tabela a seguir resume alguns dos principais recursos gráficos da IU Metasys:

Tabela 1. Recursos de Gráficos da IU Metasys
Recurso Descrição
Biblioteca de Símbolos personalizados Importe e exporte símbolos personalizados para a paleta de gráficos com a Biblioteca de Símbolos personalizados. As Biblioteca de Símbolos personalizados integram-se perfeitamente ao pacote gráfico básico.
Árvore Building Network no Editor de gráficos Vincule itens da Árvore de rede com as opções de vínculo de árvore Building Network no Editor de gráficos.
Árvore de vinculações sensíveis ao contexto A árvore de vinculação é sensível ao contexto, o que garante que seja aberta no espaço ou equipamento apropriado quando você iniciar o Editor de gráficos de um determinado espaço ou equipamento.
Edição da ferramenta de caminho Edite um caminho existente que foi desenhado com a ferramenta de desenho com o recurso de edição da Ferramenta de caminho.
Gerente de Associação de Gráfico para Gráficos com alias Vincule gráficos a uma definição de equipamento com o recurso Gerente de Associação de Gráfico para Gráficos com alias, para que todos os equipamentos associados a essa definição sejam atribuídos ao gráfico automaticamente.

A Metasys UI também é compatível com a visualização de gráficos criados em versões anteriores das ferramentas gráficas do Metasys. Os gráficos padrão criados com a User Graphics Tool (UGT) e os gráficos do Graphics+ criados com a Ferramenta de Geração de Graphics+ (GGT) podem ser associados a espaços, equipamentos e controladores de campo e visualizados na Interface de Usuário do Metasys sem conversão manual.

A Ferramenta de Configuração do Sistema Johnson Controls (JCT), anteriormente chamada de Metasys UI Offline, oferece a capacidade de visualizar a aparência da Interface de Usuário do Metasys para validar a configuração da IU. É possível visualizar os espaços e a configuração do equipamento e exibir os gráficos associados ao espaço e equipamento. A JCT aproveita os arquivamentos SCT em vez do site ativo. A JCT é instalada automaticamente junto com a SCT.