Metasys UI - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 12.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201526
Version
12.0
Revision date
2023-02-21
Product status
Active
A Metasys UI é uma interface da Web compatível com HTML5 que fornece acesso independente de dispositivo ao Metasys a partir de smartphones, tablets e computadores. A Metasys UI é uma interface intuitiva que reduz o tempo de aprendizado, maximiza a produtividade dos operadores e fornece uma experiência de usuário coesa, independentemente do tipo de dispositivo cliente usado para acessar o sistema. O dispositivo cliente não requer instalações de softwares adicionais; Java™, Microsoft Silverlight®, Adobe® , Flash® ou Qualquer um qualquer outro software de uma App Store online. A Metasys UI está incluída nos servidores Metasys: ADS, ADX (unificado e dividido), OAS e ADS-Lite.
Nota: Uma NAE85/LCS85 versão 12.0 pode agir somente como Site Director. Não atualize qualquer NAE85/LCS85 vinculado para 12.0.
Nota: Você deve licenciar o software do servidor para efetuar Logon na Interface de Usuário do Metasys.