Gerenciadores de rede - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 12.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201526
Version
12.0
Revision date
2023-02-21
Product status
Active
Os gerenciadores de rede Metasys fornecem gerenciamento de rede e coordenação de controle de todo o sistema sobre uma ou mais redes de controladores de equipamento, incluindo os seguintes:
  • Controladores de equipamentos Metasys das séries CG, CV, FAC, FEC, VMA, TEC e LN
  • Controladores de equipamentos Metasys CGE, CVE, FAC e VMA IP usando várias topologias diferentes
  • Controladores Metasys herdados, como UNTs, VMA14xx e DX-9100s
  • Dispositivos de terceiros

Os gerenciadores de rede Metasys também podem ser conectados em rede para dimensionamento em grandes projetos e podem ser conectados em rede com um servidor Metasys para funcionalidade adicional e unificação de sites.

A partir da versão 12.0, os modelos SNE, SNC e NAE55xx-3 podem atuar como um Hub primário, Hub de failover ou Nó na rede BACnet/SC.

O sistema Metasys inclui os seguintes tipos de gerenciadores de rede:

  • Gerenciadores de rede série NxE, que foram introduzidos pela primeira vez no MSEA Versão 1.0 e, desde então, têm sido expandidos e aprimorados em várias versões.
  • Gerenciadores de rede série SNx, que foram introduzidos pela primeira vez na Versão 10.1 e está previsto para suceder a série NxE.
Consulte o SNE/SNC Product Bulletin (LIT-12013296) e o Network Engines Product Bulletin (LIT-12012138) para obter mais informações.