Economia de energia - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201526
Version
11.0
Revision date
2021-03-19
Product status
Active
  • Economize energia usando os recursos de programação e detecção de ocupação do Metasys para operar os equipamentos somente quando necessário.
  • Experimente economizar muito mais energia usando recursos adicionais como Resumos de tendências e Limitação por demanda/Rolagem de carga.
  • Converta os dados de edifícios em energia gasta. Meça e valide as economias com o Fundamentos de energia.
  • Obtenha o máximo desempenho dos seus equipamentos de planta central e energia com a Central Plant Optimization (CPO).
  • Integre-se de maneira uniforme com os aplicativos baseados em nuvem para o máximo desempenho dos edifícios.
  • Utilize Intertravamentos para coordenar automaticamente o controle entre equipamentos e sistemas.
  • Reduza o uso de energia, tratando os problemas comuns do sistema de edifícios como equipamentos funcionando constantemente, aquecimento e refrigeração simultâneos, pontos de ajuste extremos e outros, conforme orientado pelos recursos Detecção de falha e Triagem de falha.