Conforto e segurança - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 11.0
Boletim de produto do sistema Metasys
- Product
- Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
- Document type
- Product Bulletin
- Document number
- LIT-1201526
- Version
- 11.0
- Revision date
- 2021-03-19
- Product status
- Active
- Monitora os sistemas de HVAC, iluminação e segurança por meio de uma interface de usuário unificada.
- Alerta os operadores sobre os problemas das instalações, detectando as falhas antes que se tornem uma complicação.
- Executa uma ação predefinida durante um evento de alarme.
- Cria intertravamentos de ações que ocorrerão dentro do sistema Metasys quando for concedido acesso ao sistema de controle.
- Inicia um comando de porta aberta ou aciona um ponto de saída de segurança a partir de uma operação de assento único por meio de nossa experiência de usuário unificada aprimorada.
- Coordena o controle com sistemas de incêndio, segurança, iluminação e outros sistemas dos edifícios não HVAC.
- Utilize as opções disponíveis para atender o controle de fumaça 10ª Edição UL/cUL 864 UUKL.
- Fornece suporte para seus serviços de monitoramento remoto.
-
Suporte do Microsoft® Active Directory Federation Services (ADFS) com a oportunidade de uma experiência de logon único (SSO) e autenticação de dois fatores (2FA).