Unificação de sites - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201526
Version
11.0
Revision date
2021-03-19
Product status
Active

Os gerenciadores de rede Metasys podem ser conectados em rede para dimensionamento em grandes projetos. Quando o número de Gerenciadores de Rede se torna maior do que um único gerenciador de rede pode operar de maneira eficiente como o Site Director, é possível adicionar um Metasys Server como o Diretor do Site para unificar o sistema.

O Metasys Server conecta-se aos gerenciadores de rede pela rede Ethernet IP e coordena o acesso ao sistema para todos os usuários. É possível usar uma VPN em uma WAN para a comunicação com dispositivos em outros edifícios ou em locais remotos, acessar sites remotos pela Internet e um ISP, por linha alugada ou serviço dial-up usando o Remote Access Service (RAS) ou o Point-to-Point Protocol (PPP).