Licenciamento de software e atualizações de software - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201526
Version
11.0
Revision date
2021-03-19
Product status
Active

A partir da Versão 10.0, estão disponíveis tecnologia de licenciamento atualizada e entrega de software. As atualizações incluem downloads de software, licenciamento abrangente e gerenciamento de direitos e licenciamento de autoatendimento 24 horas por dia pela Internet. Esses aprimoramentos ajudam a otimizar o gerenciamento de software para técnicos de campo e clientes e a proteger os edifícios e redes dos clientes contra ameaças de segurança cibernética, evitando o uso não licenciado e não autorizado de produtos de software Metasys.

A partir da Versão 11.0, os usuários administradores da Metasys UI receberão notificações diretamente na UI quando as licenças expirarem ou quando as licenças estiverem prestes a expirar. Os usuários administradores da Metasys UI também receberão uma notificação de atualização de software quando as atualizações de software estiverem disponíveis. O recurso de notificação de atualização de software identifica a atualização de software mais recente para os produtos do servidor Metasys com base na versão instalada com a Metasys UI. Por exemplo, se a Metasys UI estiver instalada com um OAS Metasys, você verá apenas a notificação de atualizações do OAS. Os dados do Software Manager são exibidos diretamente na Metasys UI.