Energy Essentials - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletim de produto do sistema Metasys

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201526
Version
11.0
Revision date
2021-03-19
Product status
Active
Language
Português (Brasil)

O Energy Essentials é um complemento do Sistema de Advanced Reporting do Metasys e fornece relatórios que transformam os dados de energia armazenados em informações significativas dentro do sistema Metasys. O Energy Essentials oferece os sete relatórios a seguir:

  • Big Picture Energy: um único relatório de alto nível que inclui o uso de energia de fonte normalizada.
  • Consumption: semelhante ao Big Picture Energy, um relatório que oferece outro nível de detalhes sobre o uso de energia nas unidades padrão de cada tipo de energia.
  • Electrical Energy: um relatório que concentra as informações de energia elétrica, incluindo o uso, o pico de demanda, a potência reativa e o fator de potência.
  • Production: um relatório que concentra informações de energia produzida no local, incluindo eficiência. Por exemplo, esse relatório permite que você visualize a eficiência real do seu gerador de gás natural.
  • Simple Energy Cost: um relatório baseado em custo que apresenta uma visão de alto nível fácil de configurar dos custos de energia.
  • Load Profile: relatório focado no perfil da demanda diária, contendo informações importantes para o desenvolvimento de estratégias para minimizar e diferir picos.
  • Equipment Runtime: um relatório dedicado às horas de tempo de execução de equipamentos que normalmente representa uma grande porcentagem do uso geral. Este relatório também inclui o número de partidas de equipamento no período do relatório.